This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25756:BQ25756RRVT

Guru**** 2468460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1512585/bq25756-bq25756rrvt

器件型号:BQ25756

工具/软件:

引脚 BTST1和 BTST2上的最大输入电流是多少?

我没有在 DS 中找到它。  

我需要指定连接到这些引脚的二极管。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Myron、

    我们没有指定 BTST 引脚的最大输入电流限值。 对于流入 BTST 引脚的输入浪涌电流、应力最大的器件是 BTST 二极管。

    EVM 上的 BTST 二极管为 V1FM10。 它在20°C 处的反向电流为0.20µA、最大平均正向电流为1A、最大浪涌电流为30A。

    如果这样回答了您的问题、请告诉我。

    此致、
    Ethan Galloway

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    我没有问您 EVM 板中的二极管、我问您 BQ25756的 BTST 引脚的电流

    此致、

    Myron Steinberg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Myron、

    感谢您对此有耐心。 我们没有进入 BTST 引脚的电流规格、但让我在内部提问、我将就此问题回复您。

    此致、
    Ethan Galloway

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ethan、我正在等待有关 进入 BTST 引脚的电流的信息。

    此致、

    Myron Steinberg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Myron、

    感谢您对此有耐心。

    没有关于流入 BTST 引脚的电流的规格。 流入这些引脚的电流将受到 BTST 电容器的限制。 可用的浪涌电流也将受到 DRV_SUP 电容器的限制。

    由于这些原因、最有可能损坏的器件是 BTST 二极管本身。

    请告诉我这是否合理、如果您对此有任何疑问、请告诉我。

    此致、
    Ethan Galloway

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    我需要 像在 EVM 板上一样、通过4.7uF DRV_SUP 电容器将真实的浪涌电流进入 BTST 引脚。

    此致、

    Myron Steinberg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Myron、

    我再次查看了原理图、BTST 没有任何浪涌电流流经它。

    当 BTST 电容器充电时、电流通过二极管流入电容器、然后流向 GND。 当 SW 上升至 VAC 或 BAT 时、SW2上的电容器悬空、电流不会流经 BTST。

    只有当高侧栅极驱动器导通时、电流才会流入 BTST。 栅极驱动的导通电阻为3.4Ω。

    使用5V 栅极驱动电源时、流入 BTST 引脚的电流将为1.47A

    在12V 栅极驱动电源下、流入 BTST 引脚的电流将为3.53A。

    请告诉我这是否合理、如果这样回答了您的问题、请告诉我。

    此致、
    Ethan Galloway

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Ethan:

    只是为了确保我理解它, 如果 电流1.47A (或3.53A)最大 提货水平? 时间等于驱动外部晶体管栅极的时间?

    此致、

    Myron Steinberg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Myron、

    只是为了确保我理解它, 如果 当前1.47A (或3.53A)一个最大 提货级别?

    是的、这应该是通过引脚的最大电流。

    并且时间等于驱动外部晶体管栅极的时间?

    是的、正确。

    如果您对此有任何其他问题、请告诉我。

    此致、
    Ethan Galloway