This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25750:BTST 引脚二极管选择

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1515094/bq25750-btst-pins-diode-selection

器件型号:BQ25750

工具/软件:

您好!

今天、一位同事审阅了我的原理图、他注意到我忘记了 BTST 引脚上的二极管。  

现在、我想知道这些二极管是否是必要的、因为数据表中的表6-1表明 DRV_SUP 引脚用作栅极驱动电源、在我的原理图中、我使用 REGN 的输出作为栅极驱动电源。

如果必须使用这些二极管、则需要考虑特殊要求、例如:流经二极管的电流、是否必须采用肖特基二极管等 遗憾的是、数据表没有更详细地介绍这一点。

我期待着您的回答。

此致、

Teun Noordkamp

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Teun:

    [引用 userid="628774" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1515094/bq25750-btst-pins-diode-selection ]现在我想知道这些二极管是否必要、因为数据表中的表6-1表明 DRV_SUP 引脚充当栅极驱动电源、在我的原理图中、我使用 REGN 的输出作为栅极驱动电源。[/报价]

    是的、BQ25750要运行、这些二极管是必需的。

    Unknown 说:
    它们必须是肖特基吗

    是的、二极管必须是肖特基二极管。

    EVM 将 V1FM10-M3/H 二极管用于 BTST 二极管。 我建议确保通过二极管的反向电流小于100uA。

    如果这样回答了您的问题、请告诉我。

    此致、
    Ethan Galloway