请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25750 工具/软件:
您好!
今天、一位同事审阅了我的原理图、他注意到我忘记了 BTST 引脚上的二极管。
现在、我想知道这些二极管是否是必要的、因为数据表中的表6-1表明 DRV_SUP 引脚用作栅极驱动电源、在我的原理图中、我使用 REGN 的输出作为栅极驱动电源。
如果必须使用这些二极管、则需要考虑特殊要求、例如:流经二极管的电流、是否必须采用肖特基二极管等 遗憾的是、数据表没有更详细地介绍这一点。
我期待着您的回答。
此致、
Teun Noordkamp