This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR51430:高输出纹波

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS563201, LMR51430

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1500148/lmr51430-high-output-ripple

器件型号:LMR51430
主题中讨论的其他器件:TPS563201

工具/软件:

你好。  

我基于 LMR51430YDDCR 创建了一个电路、可以在~24V 的电压下为测量应用获得5V 的电压(运算放大器需要低噪声)。 ~负载仅为2 Ω 20mA。 激活后、将有一个 CAN 收发器在发送时绘制到70mA。  

遗憾的是 、 在低负载情况下、我可以观察到输出端几乎100mV 纹波。 负载越大越好(但仍然太高)。 因此、我感谢任何降低噪声的建议。 TI 是否有任何描述如何改进电路的通用文档?

我的电路

L2是 Coilcraft SRP7050WA-330M

测量输出(黄色)  

请忽略这些峰值、我的示波器参考 GND 有问题、稍后我会注意到这一点。

非常感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    几个问题:  

    1.您在哪里测量输出电压?

    2.您使用的是 EVM 吗?  

    此致、

    Rahil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.我在 TP3 -后的电容器测量。 如果有用、 请在下面找到 TP3 (蓝色)和开关节点(黄色)之间的比较。

    2.不,这是我自己的设计

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对我来说、布局看起来可以接受。 您拉的最大电流是多少?  

    此致、

    Rahil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    目前只有 MCU 正在运行、并且围绕30mA 运行。 我计划在同一电源上还有一个 CAN 收发器、这将消耗最高70mA (总线显性)->总最大值 不超过150mA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Philip:

    如何测量纹波? 测量输出电压纹波时、必须直接在输出电容器上使用尖端和接地筒方法、以降低探头的环路电感与其接地线的影响。 请参阅以下内容:

    您还能注意到您使用的输出电容器的 ESR 是多少吗?

    谢谢您、

    Joshua Austria.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joshua、

    使用尖端接地进行测量未解决问题-仍为68mV:

    C19是 MLCC。 我不确定 ESR。 MPN 为 GRM32ER61C476KE15L

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Philip:  

    感谢您的检查。  

    我检查了您的原理图、对于该应用、您的输出电感器似乎非常大。 您可能会在应用中引入不稳定、从而出现大于可接受的输出纹波。 有关更适合您应用的电感器与电容器组合、请参阅数据表中的表9-2。 为方便起见、我将其包括在下面:

    请使用 VOUT = 5V 时列出的组合替换您的电感器和输出电容器、看看这样是否有用。

    谢谢您、

    Joshua Austria.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、我花了一段时间才拿到新的电感器和测试时间。 但今天我可以确认、这项测量显著降低了纹波。

    之前:

    及之后(使用3.3uH 电感器):

    非常感谢您的支持!

    备注:在另一个电路板上 、我用 TPS563201替换了 LMR51430 (遗憾的是、该器件无法达到所需的输入电压)、并使用相同(大)电感器、噪声要少得多、而且没有叠加频率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Philip:  

    欢迎您!

    是的、利用该器件的内部补偿、电感器可能有意义。 但是、使用 LMR51430凭借其内部补偿参数和设计、您能够利用更小的 LC 组合来提供相对干净的稳压输出。  

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    谢谢您、

    Joshua Austria.