主题中讨论的其他器件:TPS563201、
工具/软件:
你好。
我基于 LMR51430YDDCR 创建了一个电路、可以在~24V 的电压下为测量应用获得5V 的电压(运算放大器需要低噪声)。 ~负载仅为2 Ω 20mA。 激活后、将有一个 CAN 收发器在发送时绘制到70mA。
遗憾的是 、 在低负载情况下、我可以观察到输出端几乎100mV 纹波。 负载越大越好(但仍然太高)。 因此、我感谢任何降低噪声的建议。 TI 是否有任何描述如何改进电路的通用文档?
我的电路

L2是 Coilcraft SRP7050WA-330M
测量输出(黄色)

请忽略这些峰值、我的示波器参考 GND 有问题、稍后我会注意到这一点。
非常感谢您的帮助。