Other Parts Discussed in Thread: BQ24650, BQ25756E
主题中讨论的其他器件: BQ25756E
工具/软件:
基于 BQ24650的电池充电电路
我们使用 BQ24650 IC 作为核心充电控制器、为太阳能供电型电池充电系统设计了一种新的 PCB。 该设计严格遵循 TI 数据表中的建议、包括使用建议的无源和有源器件。 值得注意的是、我们使用了 SI7288DP N 沟道 MOSFET 作为系统功率 FET。
发现的问题
电路在12V 输入电压下成功运行、没有明显故障。
但是、当输入电压增加到24V 时、SI7288DP MOSFET 会在工作期间损坏。
设计概述
BQ24650的额定输入电压范围高达28V 绝对最大值、建议工作电压高达26V。
之所以选择 SI7288DP、是因为它具有低 RDS (on)和足够的电流处理能力。
栅极驱动电路、功率耗散和开关行为是根据应用手册和布局建议进行设计的。