This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650:MOSFET 因24VDC 而损坏

Guru**** 2523510 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24650, BQ25756E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1512490/bq24650-mosfet-damaged-for-24vdc

部件号:BQ24650
主题中讨论的其他器件: BQ25756E

工具/软件:

基于 BQ24650的电池充电电路
我们使用 BQ24650 IC 作为核心充电控制器、为太阳能供电型电池充电系统设计了一种新的 PCB。 该设计严格遵循 TI 数据表中的建议、包括使用建议的无源和有源器件。 值得注意的是、我们使用了 SI7288DP N 沟道 MOSFET 作为系统功率 FET。

发现的问题
电路在12V 输入电压下成功运行、没有明显故障。

但是、当输入电压增加到24V 时、SI7288DP MOSFET 会在工作期间损坏。

设计概述
BQ24650的额定输入电压范围高达28V 绝对最大值、建议工作电压高达26V。

之所以选择 SI7288DP、是因为它具有低 RDS (on)和足够的电流处理能力。

栅极驱动电路、功率耗散和开关行为是根据应用手册和布局建议进行设计的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pranay、

    您能提供更多详细信息吗?

    哪一个 MOSFET 损坏了 Q1和/或 Q2?

    您能提供原理图吗?

    什么是电池电压?

    什么是充电电流?

    FET 在充电多长时间后损坏? 您是否有方法监测 MOSFET 的温度?

    此致、

    基督教。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:  

    哪一个 MOSFET 损坏了 Q1和/或 Q2? - Q1和 Q2都是在单一封装中,都被损坏  

    什么是电池电压? - 它正在工作的12V 和损坏的24V

    FET 在充电多长时间后损坏? -开机后突然出现

    e2e.ti.com/.../Solar_5F00_Panel_5F00_Project_5F00_2.0_5F00_04_2D00_02-_2800_2_2900_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pranay、

    什么是电池电压? - 它正在工作12V 并在24V
    [quote userid="572923" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1512490/bq24650-mosfet-damaged-for-24vdc

    发现的问题
    电路在12V 输入电压下成功运行、没有明显故障。

    但是、当输入电压增加到24V 时、SI7288DP MOSFET 会在工作期间损坏。

    [/报价]

    我很困惑、输入是24V 还是电池电压是24V? 这是降压充电器、输入必须高于电池电压。

    您的电阻分压器指示最大充电电压为25.2V

    什么是电池充电电流?

    此致、

    基督教

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:  

    我们 尝试使用此设计通过24V 太阳能电池板为24V 电池充电。  

    对于此应用、我们首先从外部电源提供24VDC 输入并观察输出。

    使用外部电源通过12VDC 输入时、我们会获得12VDC 输出、但  使用外部电源连接24VDC 输入时、MOSFET 会损坏。  

    现在、我们尚未测试并考虑充电电流。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praynay、

    这是仅降压充电器、输入必须高于电池电压:

    如果使用更高的输入电压、是否会出现这个问题?  尝试以100%占空比运行、这可能会 导致这些 MOSFET 损坏。

    此致、

    基督教。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    感谢您的宝贵意见。  

    我认为我们不能将该器件用于24VDC。  

    请告诉我适用于24VDC 电池充电的部件。  

    此致、  

    Pranay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pranay、

    [引述 userid="572923" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1512490/bq24650-mosfet-damaged-for-24vdc/5823177 #5823177"]

    我认为我们不能将该器件用于24VDC。  

    请告诉我适用于24VDC 电池充电的部件。  

    [/报价]

    该器件适用于24V 电池充电、但它是一款仅降压充电器。 输入电压必须高于电池电压。 因此、我建议在较高输入电压下进行测试。

    请告诉我适用于24VDC 电池充电的部件。  [/报价]

    另一种选择是降压/升压充电器 BQ25756E、该器件应该可以满足您的要求。

    此致、

    基督教。