主题中讨论的其他器件: TPS65987D
工具/软件:
正如我已经计划 在我们的新设计之一中使用此 EVM TUSB1046 USB Type-CEnabler 评估模块(修订版 A)中的方案一样。
作为 TPS65987DDDHRSHR 器件 NRND、请建议替换器件是否存在任何缺陷、如果直接替换产品没有、则可以根据 EVM TUSB1046 USB Type-C Enabler 评估模块(修订版 A)的应用进行任何功能替换
请帮助提供的备选器件
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
正如我已经计划 在我们的新设计之一中使用此 EVM TUSB1046 USB Type-CEnabler 评估模块(修订版 A)中的方案一样。
作为 TPS65987DDDHRSHR 器件 NRND、请建议替换器件是否存在任何缺陷、如果直接替换产品没有、则可以根据 EVM TUSB1046 USB Type-C Enabler 评估模块(修订版 A)的应用进行任何功能替换
请帮助提供的备选器件
您好、Chris、
TPS65987DDK、 TPS65987DH 和 TPS65987DJ 之间有何区别?????? 、
1.我正在使用 EVM https://www.ti.com/lit/ug/sllu255a/sllu255a.pdf?EVM=1739518693382&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FTUSB1046EVM 、并 在 ts https://www.ti.com/lit/ug/tiduef3/tiduef3.pdf?ts =1747201780593中额外添加了可变直流/直流转换器等功能。
对于这两种组合、我都制作了 USB-C 3.0上的 DP 交替模式设计。
现在我可以在上述两个评估板 TPS65987DDK、TPS65987DDH 和 TPS65987DJ 中使用这些 IC 来测试和确认以及在设计的电路中进行测试吗?
由于 TPS65987DDH 的 EVM 不可用、我正在采购 TPS65987DDK 的 EVM https://www.ti.com/tool/TPS65987DDKEVM 、以测试 TPS65987DH 的可变直流/直流和 DP 交替模式设置。
我的应用可以交换 TPS65987DDK、TPS65987DDH 和 TPS65987DJ 吗?
或者、若要测试 EVM 、我们可以访问 TPS65987DDK EVM、为了进行常规/定制设计、我们可以使用 TPS65987DDH for https://www.ti.com/lit/ug/sllu255a/sllu255a.pdf?ts TPS65987DDH=1739518693382&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FTUSB1046EVM ????
尊敬的 Yadagiri:
如前所述、不建议将 TPS6598x 系列用于新设计。 这些器件尚未停产、但支持将受限、并且将无法在明年内支持有效版本的 PD 规范。
TPS65987DDK、TPS65987DDH 和 TPS65987DJ 之间有何区别?????? 、
主要差异在于支持的用例以及器件的最新情况。 如果您必须使用这些器件之一、最好使用 TPS65987DDK、因为它是也支持 DP 交替模式的最新器件。
每个器件在启动时需要加载唯一的二进制映像、不能在不同器件之间使用相同的二进制映像。
[引用 userid="641986" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1506006/tps65987ddk-replacement-of-tps65987ddk/5820219 #5820219"]现在我可以在上述两个评估板 TPS65987DDK、TPS65987DDH 和 TPS65987DJ 中使用这些 IC 来测试和确认以及在我的设计电路中进行测试吗??Duo-EVM 仅适用于 TPS65987DH。 TPS65987DDK 或 DJ 没有二进制文件。
对于 TUSB1046 EVM、您应该使用 EVM 上已有的芯片。
我的应用是否可以交换 TPS65987DDK、TPS65987DDH 和 TPS65987DDDJ ??
否、不应在器件之间交换、应提交一个。
或者要测试 EVM 、我们可以使用 TPS65987DDK EVM 进行常规/定制设计、我们可以使用 TPS65987DDH
否、不建议这样做。
谢谢。此致、
Chris
非常感谢 Chris。我想 在该 EVM 的模型/架构中仅使用 TPS65987DDK https://www.ti.com/lit/ug/sllu255a/sllu255a.pdf?ts = 1739518693382&ref_url=https ://www.253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FTUSB1046EVM 以及如何使用 TI 提供的 GUI 加载固件并测试此 IC????
如果二进制文件不同、我需要知道上述 EVM 类型架构的 GUI、以便使用 TPS65987DDK 代替 TPS65987DDH 。 你能帮我吗?
此链接 TPS6598X-CONFIG IDE、配置、编译器或调试器| TI.com 是否 也可以帮助 TPS65987DDK?
尊敬的 Yadagiri:
请注意、您可能无法通过此器件的 USB-C PD 合规性测试。
此链接是否为 TPS6598X-CONFIG IDE、配置、编译器或调试器| TI.com 也可以帮助 TPS65987DDK?
是的、此工具可以正常工作。
您将需要使用 GUI 工具生成 Full FLASH 二进制文件。 借助 GUI、您可以为 TPS65987DDK 生成新配置、并配置器件以匹配 EVM 所需的配置。
获得二进制文件后、您需要使用所选的第三方工具将其刷写到 EEPROM。 我过去使用过 TotalPhase Aardvark 和 Dediprog、但其他设备也可以正常工作。
谢谢。此致、
Chris