This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65987DDK:TPS65987DDK 的替换

Guru**** 2468540 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65987DDK, TPS65987D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1506006/tps65987ddk-replacement-of-tps65987ddk

器件型号:TPS65987DDK
主题中讨论的其他器件: TPS65987D

工具/软件:

正如我已经计划    在我们的新设计之一中使用此 EVM TUSB1046 USB Type-CTmEnabler 评估模块(修订版 A)中的方案一样。

作为  TPS65987DDDHRSHR 器件 NRND、请建议替换器件是否存在任何缺陷、如果直接替换产品没有、则可以根据 EVM   TUSB1046 USB Type-CTm Enabler 评估模块(修订版 A)的应用进行任何功能替换  

请帮助提供的备选器件  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yadagiri:

    遗憾的是、我们目前没有 DP 交替模式应用中 TPS65987DDK 的替代产品或功能替代产品。 我们目前没有用于此应用的有源 PD 控制器。

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris、TI  针对即将推出的设计以及目前 DP 交替模式设计的 PD 器件 TPS65987D 建议。  如果我们 现在在我们的设计中调整此 NRND 器件 TPS65987D、我们能否在即将推出的设计或生产时间内实现近乎替代?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yadagiri:

    目前还没有明确的 TPS65987D 系列器件 DP 交替模式替代时间表。 很遗憾、我不建议在您的设计中调整 NRND TPS65987D。

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris、

      TPS65987DDK、 TPS65987DH 和 TPS65987DJ 之间有何区别?????? 、

     

    1.我正在使用 EVM https://www.ti.com/lit/ug/sllu255a/sllu255a.pdf?EVM=1739518693382&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FTUSB1046EVM 、并 在 ts https://www.ti.com/lit/ug/tiduef3/tiduef3.pdf?ts =1747201780593中额外添加了可变直流/直流转换器等功能

    对于这两种组合、我都制作了 USB-C 3.0上的 DP 交替模式设计。

    现在我可以在上述两个评估板 TPS65987DDK、TPS65987DDH 和 TPS65987DJ 中使用这些 IC 来测试和确认以及在设计的电路中进行测试吗?

    由于 TPS65987DDH 的 EVM 不可用、我正在采购 TPS65987DDK 的 EVM https://www.ti.com/tool/TPS65987DDKEVM 、以测试 TPS65987DH 的可变直流/直流和 DP 交替模式设置。  

    我的应用可以交换 TPS65987DDK、TPS65987DDH 和 TPS65987DJ 吗?

    或者、若要测试 EVM 、我们可以访问 TPS65987DDK EVM、为了进行常规/定制设计、我们可以使用 TPS65987DDH for  https://www.ti.com/lit/ug/sllu255a/sllu255a.pdf?ts TPS65987DDH=1739518693382&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FTUSB1046EVM ????

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yadagiri:

    如前所述、不建议将 TPS6598x 系列用于新设计。 这些器件尚未停产、但支持将受限、并且将无法在明年内支持有效版本的 PD 规范。

       TPS65987DDK、TPS65987DDH 和 TPS65987DJ 之间有何区别?????? 、

    主要差异在于支持的用例以及器件的最新情况。  如果您必须使用这些器件之一、最好使用 TPS65987DDK、因为它是也支持 DP 交替模式的最新器件。

    每个器件在启动时需要加载唯一的二进制映像、不能在不同器件之间使用相同的二进制映像。

    [引用 userid="641986" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1506006/tps65987ddk-replacement-of-tps65987ddk/5820219 #5820219"]现在我可以在上述两个评估板 TPS65987DDK、TPS65987DDH 和 TPS65987DJ 中使用这些 IC 来测试和确认以及在我的设计电路中进行测试吗??

    Duo-EVM 仅适用于 TPS65987DH。 TPS65987DDK 或 DJ 没有二进制文件。

    对于 TUSB1046 EVM、您应该使用 EVM 上已有的芯片。

    我的应用是否可以交换 TPS65987DDK、TPS65987DDH 和 TPS65987DDDJ ??

    否、不应在器件之间交换、应提交一个。

    或者要测试 EVM 、我们可以使用 TPS65987DDK EVM 进行常规/定制设计、我们可以使用 TPS65987DDH

    否、不建议这样做。

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Chris。我想  在该 EVM 的模型/架构中仅使用 TPS65987DDK https://www.ti.com/lit/ug/sllu255a/sllu255a.pdf?ts = 1739518693382&ref_url=https ://www.253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FTUSB1046EVM 以及如何使用 TI 提供的 GUI 加载固件并测试此 IC????

     如果二进制文件不同、我需要知道上述 EVM 类型架构的 GUI、以便使用 TPS65987DDK 代替 TPS65987DDH  。 你能帮我吗?

    此链接 TPS6598X-CONFIG IDE、配置、编译器或调试器| TI.com 是否    也可以帮助 TPS65987DDK?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yadagiri:

    请注意、您可能无法通过此器件的 USB-C PD 合规性测试。

    此链接是否为 TPS6598X-CONFIG IDE、配置、编译器或调试器| TI.com    也可以帮助 TPS65987DDK?

    是的、此工具可以正常工作。

    您将需要使用 GUI 工具生成 Full FLASH 二进制文件。 借助 GUI、您可以为 TPS65987DDK 生成新配置、并配置器件以匹配 EVM 所需的配置。

    获得二进制文件后、您需要使用所选的第三方工具将其刷写到 EEPROM。 我过去使用过 TotalPhase Aardvark 和 Dediprog、但其他设备也可以正常工作。

    谢谢。此致、

    Chris