This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51051B:使用 BQ51051B 申请电路设计审查

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25101, BQ51051B, BQ25100, BQ51003, BQ25101H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1514058/bq51051b-request-for-circuit-design-review-using-bq51051b

器件型号:BQ51051B
主题中讨论的其他器件: BQ25100BQ51003BQ25101H、BQ25101

工具/软件:

尊敬的 TI


我想申请使用 BQ51051B 进行电路设计审查。

我们正在开发的产品是信用卡厚度的蓝牙跟踪器。

这是一款无线充电产品、电池为25mA

我要将充电电流设置为25mA。

电路图附在后。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jeaho

    原理图看起来很好。

    但 BQ5105XB 系列器件在低电流下无法正常工作、且500mA 规定了最小电池充电电流。  问题在于低电流下输出电流的精度测量。  25mA 的充电电流会是一个问题。  充电电流将不准确、器件可能无法检测到终止电流、无终止条件。

    一个可能需要考虑的解决方案是 TI 参考设计 TIDA-00318。  是一款双 IC 解决方案、BQ51003是无线电源和 BQ25100电池充电器。  BQ25100将支持较低的充电电流和终止电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bill Johns

    根据您的建议、我使用了 BQ51003和 BQ25101H 设计了电路。

    我添加了一个 LED 来检查充电状态。

    请检查电路。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jeaho

    无线电源、BQ51003:

    1.) R-FOD、FOD 引脚至接地建议阻抗约为226欧姆

    2.) R-Ilimit、ILIM 到 FOD 引脚的建议电阻约为1800欧姆(对于大约150mA 电流限制)-您可能需要一些裕度  

    电池充电器 BQ25101

    1.) 仔细检查 LED 与 CHG 引脚的连接。