Other Parts Discussed in Thread: BQ25798
工具/软件:
尊敬的 TI 团队:
BQ25798目前用于通过12V 适配器为1P3S 锂电池充电、并为系统供电。 我们正在评估我们是否可以移除电池、并仅使用12V 适配器为采用当前设计的系统供电。 在这种情况下、应如何配置 BQ25798?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Yaoyi:
BQ25798可在无电池且启用充电的情况下使用(即 CE 引脚= GND、CE 位= 1、并且由于热敏电阻缺失而没有 TS 故障)。 启用充电且只有 BAT 引脚上的最小电容时、BAT 上的电压将在充电、OVP、终止、再充电之间循环、从而产生三角波形。 SYS 上的电压遵循 BAT、但绝不会降至 MINSYS 电压以下。 在未连接电池的情况下、建议在发生 CE 引脚、CE 位或 TS 故障时禁用充电。
此致、
Jeff