This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798:bq25798不使用电池

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25798
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1513477/bq25798-bq25798-does-not-use-battery

器件型号:BQ25798

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

BQ25798目前用于通过12V 适配器为1P3S 锂电池充电、并为系统供电。 我们正在评估我们是否可以移除电池、并仅使用12V 适配器为采用当前设计的系统供电。 在这种情况下、应如何配置 BQ25798?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yaoyi:

    BQ25798可在无电池且启用充电的情况下使用(即 CE 引脚= GND、CE 位= 1、并且由于热敏电阻缺失而没有 TS 故障)。  启用充电且只有 BAT 引脚上的最小电容时、BAT 上的电压将在充电、OVP、终止、再充电之间循环、从而产生三角波形。  SYS 上的电压遵循 BAT、但绝不会降至 MINSYS 电压以下。  在未连接电池的情况下、建议在发生 CE 引脚、CE 位或 TS 故障时禁用充电。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您的答复。

    还有一个问题。 未连接电池时、是否可以通过设置来增大 MINSYS 电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yaohi:

    是、但充电器不支持 MINSYS > VREG。  因此、主机必须首先增加 VREG、然后再增加 MINSYS。  在重新连接电池之前、VREG 和 MINSYS 必须降低。

    此致、

    Jeff