请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24171 工具/软件:
我们使用 BQ24171测试充电电路的工作情况。
但是、出现了问题、原因正在调查中。
缺陷如下所示
当输入+12V 时、电压不是输出、STAT 出现异常。
当输入+5V 时、充电没有任何问题。
很抱歉、您能检查原理图是否有问题吗?
原理图已附在后。
Vin=+12V
VBAT=+ 4.1V
ISET= 2A
单芯不可拆卸电池

此致、
Okashita.