This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24171:充电电路的运行

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24171
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1513082/bq24171-operation-of-charging-circuit

器件型号:BQ24171

工具/软件:

我们使用 BQ24171测试充电电路的工作情况。
但是、出现了问题、原因正在调查中。

缺陷如下所示
当输入+12V 时、电压不是输出、STAT 出现异常。
当输入+5V 时、充电没有任何问题。

很抱歉、您能检查原理图是否有问题吗?
原理图已附在后。

Vin=+12V
VBAT=+ 4.1V
ISET= 2A
单芯不可拆卸电池

此致、

Okashita.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Okashita、

    使用 https://www.ti.com/tool/download/SLUC244、 我认为原理图上的 OVPSET 电阻器不是安装在电路板上的电阻器。  否则、充电器将在5V 输入下无法正常工作。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeff

    抱歉、我的错。
    我能够确认此电路的充电工作正常。

    ※我知道+5V 对于 OVP 具有不同的分压器电阻。
    谢谢。

    此致、
    Okashita.