Other Parts Discussed in Thread: TPS54335A, TPS5430
主题中讨论的其他器件: TPS5430
工具/软件:
您好!
我们选择了此器件、因为它提供了有关反相应用使用的良好指南。 使用 TPS54335A 创建反相电源(修订版 A)
遗憾的是、我们遇到了散热问题、需要性能更高的器件。 我们通过9V 电源产生了负4V 3A 输出。 此器件除了出现过热(比我们需要的温度高两倍)之外、其他方面的性能良好。 您是否有建议选择可在相似价位下使用的替代器件?
提前感谢、
Steven