This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54335A:针对在反相降压配置中具有更好热性能的器件的建议

Guru**** 2514545 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54335A, TPS5430

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1507856/tps54335a-recommendation-for-better-thermally-performing-part-in-inverting-buck-configuration

器件型号:TPS54335A
主题中讨论的其他器件: TPS5430

工具/软件:

您好!

我们选择了此器件、因为它提供了有关反相应用使用的良好指南。  使用 TPS54335A 创建反相电源(修订版 A)

遗憾的是、我们遇到了散热问题、需要性能更高的器件。 我们通过9V 电源产生了负4V 3A 输出。 此器件除了出现过热(比我们需要的温度高两倍)之外、其他方面的性能良好。 您是否有建议选择可在相似价位下使用的替代器件?

提前感谢、

Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steven:

    您是否有机会从布局角度解决热性能问题、而不是寻找替代器件?  

    此致、

    Gautam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gautam:

    感谢您的答复。 是的、我们花费了大量精力来复制布局指南。 我们能够实现目标电流/功率、但代价是 PCB 上的一般温升会影响敏感元件。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steven、如需器件方面的建议、除了9Vin 和-4V/3A 输出外、您能否分享您的要求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨 Gautam、温升应至少比当前零件低40%。 我通过查看高侧/低侧 FET 电阻进行了一些自我搜索、但问题在于反相降压要求-我不确定可以使用哪些器件。 再次感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve、我需要的另一个建议是:您当前使用的是哪个软件包? 此外、您是否灵活使用其他软件包?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gautam:

    理想情况下、它是类似的封装(我们目前使用的是 VSON)、但我们相对灵活。 我想尽可能避免使用 BGA 等封装、如果可能、将焊盘放在正下方。

    谢谢、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steven:  

    如果9V 是最大 Vin 和-4是最大 Vout、那么您可以很好地使用17V-3A SOT 器件。

    交流/直流和直流/直流转换器(集成 FET)产品选择|德州仪器 TI.com

    您可以使用以下应用手册将其转换为反相降压转换器:

    使用 TPS5430作为反相降压/升压转换器(修订版 A

    https://www.ti.com/lit/an/snva856b/snva856b.pdf

    如果您仍然不确定、请告诉我。  

    此致、

    Gautam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gautam,感谢您的推荐。 TPS5430的110毫欧内部 MOSFET 电阻似乎与 TPS54335A 类似。 这是否意味着类似的温升?


    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    取决于 MOSFET 的 Rdson 和 您选择的封装、数据表中提到的热性能信息类似于: