This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A94:我无法从 TPS7A94器件获得0.5V 输出。 我正在获得2.2。 我需要0.5V 输出。

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A94
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1512909/tps7a94-i-am-not-getting-the-0-5v-output-from-the-tps7a94-device-i-am-getting-2-2v-i-need-0-5v-output

部件号:TPS7A94

工具/软件:

尊敬的先生:

关于 TPS7A94器件的输出、我们需要0.5V 输出、但我的电压变为2.2V。

我使用了下面的原理图作为参考。  

对于0.5V 输出、我已将 R6值从22k 更改为3.3K。

您能否请提供合适的值以从 TPS7A94器件获得0.5V 输出。

此致、

Kesav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kesav:

    您选择的3.3k R6值应在输出端提供0.495V 的电压。

    除上面的 EVM 原理图外、您是否有适合您的设计的原理图?

    如果没有、我有几个问题-您的应用中的 Vin 是什么? SNS 是否连接到 Vout?

    您能否确认以下几点的电压:VIN、Vout、NR/SS (在上面原理图中的 R6上)、LDO 的引脚8 (SNS)。  

    此致、

    Alex Davis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Alex、
    感谢您的答复。
    请查看下面蓝色的评论。
    下面是 LDO 板原理图。
    根据我的要求、我使用了 EVM 原理图、仅更改了 R6值
    是的、SNS 通过零欧姆电阻器连接。 VIN 为3V

    VIN:2.759V

    输出电压:2.212V

    NR/SS:2.211v

    在针脚8处:2.211V

    请提供正确的值以实现0.5V 的输出电压。

    此致、

    Kesav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kesav:

    我建议仔细检查 R7 - NR/SS 引脚上为2.211V 时、2.211V 输出电压是否正确。 NR/SS 引脚上的高电压表明 R7不是正确的值(您计算出的3.3kΩ)、或者它已损坏或未连接。  

    此致、

    Alex Davis