工具/软件:
尊敬的先生:
关于 TPS7A94器件的输出、我们需要0.5V 输出、但我的电压变为2.2V。
我使用了下面的原理图作为参考。
对于0.5V 输出、我已将 R6值从22k 更改为3.3K。
您能否请提供合适的值以从 TPS7A94器件获得0.5V 输出。
此致、
Kesav
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Kesav:
您选择的3.3k R6值应在输出端提供0.495V 的电压。
除上面的 EVM 原理图外、您是否有适合您的设计的原理图?
如果没有、我有几个问题-您的应用中的 Vin 是什么? SNS 是否连接到 Vout?
您能否确认以下几点的电压:VIN、Vout、NR/SS (在上面原理图中的 R6上)、LDO 的引脚8 (SNS)。
此致、
Alex Davis