This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23734:Wi-Fi 7网状路由器 PoE PSE/PoE PD 解决方案建议

Guru**** 2381380 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23730, TPS23731, TPS23861
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1510613/tps23734-wi-fi-7-mesh-router-poe-pse-pd-solution-recommendation

器件型号:TPS23734
主题中讨论的其他器件:TPS23861、TPS23730 、TPS23731

工具/软件:

尊敬的女士/先生:

我目前正在寻找的是 合适的 PoE PD 和 PSE 解决方案 公式 Wi-Fi 7网状路由器 具有以下电源和接口要求的项目:

 系统 OV erview

  • 总功耗:~25W

  • 架构:

    • 1 × 2.5GbE/10GbE WAN 端口

      • 需要符合 IEEE 802.3bt 4类8级或3类6级标准的 PoE PD

    • 2 × 2.5GbE LAN 端口

      • 需要 PoE PSE、符合 IEEE 802.3at 2类(每个20W)标准

️ 额外要求

  • 具有隔离功能的反激式拓扑

  • 集成或外部 直流/直流控制器 还是双向二极管

感谢您提出以下建议:

  1. PoE PD 控制器 (适用于高功率 WAN 端口)

  2. PoE PSE 控制器 (适用于双 LAN 端口)

  3. 不限 参考设计或变压器规格 双列直流/直流稳压器

感谢您的支持、我期待您的指导。

此致、

Hugo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hugo、

    感谢您联系我们!

    您似乎需要如下所示的 PoE 直通?

    如果是、

    1.对于6级、可以使用1xTPS23730 (集成反激式控制器)作为1xPD 输入端口、并使用1xTPS23861作为2xPSE 输出端口。

    2.对于8级、可以是1个 TPS2372-4作为1xPD 输入端口、1个 TPS23731作为反激式控制器、以及1个 TPS23861作为2个 PSE 输出端口。

    请查看随附的#1的初步参考设计。 您可以使用 TPS23730将4级升级到6级、以替换 TPS23731、并使用 TPS23861的第二个通道来连接另一个 PSE 端口。  e2e.ti.com/.../TPS23731-_2B00_-12V-Flyback-_2B00_-TPS23861-Passthrough_5F00_Sch-_2800_V3_2900_.PDF 

    此致、

    DIAN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diang:

    感谢您的解释和建议。 我采用#2的设计。

    附件是我们之前所做的原型版本(tps2373-4、tps23861)。 (这适用于 Wi-Fi 7路由器应用。)

    问题1:您能在电源管理架构方面提供帮助吗?

    Wi-Fi 7路由器

    • USB-C 端口(12V/2.5A 或12V/3A)
    • 一个10GbE WAN 端口(PoE PD 侧)
    • 两个2.5GbE LAN 端口(PoE PSE 侧)

    双电源:USB-C 端口、PoE PD 端口

    • USB-C PD 控制器(12V/2.5A)
    • WAN 端口、PoE PD 控制器(IEEE 802.3bt 4类8级、最小71.3W)
    • 如果使用 USB-C PD 电源插件、请禁用 PoE 电源

    下游端口电源:两个 LAN 端口

    • 2个 LAN 端口、PoE PSE 控制器(IEEE 802.3at 2类4级、最大30W)

    Q2:您可以推荐 RJ45连接器,电源 LAN 变压器吗?

    • 10GbE 端口、电源 LAN 变压器和 RJ45连接器
    • 2.5GbE POR、t 电源 LAN 变压器和 RJ45连接器

    谢谢您Slight smile

    谢谢、

    Hugo

    e2e.ti.com/.../Lucky7_5F00_EVT1_5F00_1125_5F00_1730.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hugo、

    感谢您的答复。 我会在2-4个工作日内回复您。 感谢您的耐心。

    此致、

    DIAN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有几个 问题要问您

    Q1:如何选择合适的电源变压器?

    问题2: TPS23730、TPS2373-4 、TPS23861、TPS2372-4的开关频率如何 ?

    据我所知、 假设磁通量和磁芯材料恒定、变压器磁芯损耗与开关频率成正比。 这种 磁芯损耗会产生热量、进而 影响   变压器的总体热性能和散热要求。

    P.S.:   频率(kHz 或 MHz)、B:峰值磁通密度(T)、x≈1.32.0 (取决于材料)、y≈2.0

    Q3:我需要检查任何问卷或提供规格。 PoE PS/PSE 向变压器供应商的需求?

    • 开关频率(100KHz、300kHz、530KHz……)
    • 拓扑(反激式、正激式?)
    • 工作模式
      • 如果是反激式拓扑、工作模式是什么? CCM、DCM 或 BCM?
    • 输入电压
    • 是否需要辅助绕组
      • 如果是、则说明什么是辅助 绕组的电压和电流
    • 饱和电流
    • 有多少输出
      • 每个输出电压和电流
    • 安全要求
      • IEC 60950-1 / IEC 62368-1/ UL 1310等)
    • 绝缘等级 (功能型/基础型/增强型)
    • 需要 HiPot (电介质)
      • 如果是、高电压标准和时间: (1500Vac 1分钟或1875Vac 1秒?)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hugo、

    很抱歉、我对 PoE 以外的结构了解不多...

    我将与您分享一份初步参考资料:"1xTPS2372-4 as1xPD 输入端口、1xTPS23731作为反激式控制器、1xTPS23861作为2xPSE 输出端口"、但仅限于 PoE 器件。

    e2e.ti.com/.../TPS2372_2D00_4_2B00_TPS23731_2B00_TPS23861-2-PSE-Ports.PDF

    对于变压器、可以调节 TI PoE PD 芯片开关频率、但通常为100kHz 至500kHz、250kHz 是最常见的频率、大多数变压器都在该范围内。 要从变压器供应商处获得输入、可能需要详细了解变压器损耗。

    12V 4类250kHz PSR 反激式变压器可以是 LDT1069-50R、750320320、EP13A-1021。

    希望以上信息能有所帮助。 如果您有其他问题或疑虑、请告诉我。

    此致、

    DIAN