This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79600-Q1:反向唤醒条件

Guru**** 2468610 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1511634/bq79600-q1-reverse-wakeup-condition

器件型号:BQ79600-Q1

工具/软件:

您好专家

如果 VIO 电压= 0V、BAT (15引脚)电压= 5.5~18V、器件是否可以触发反向唤醒功能、这意味着 INH (16引脚) CAN 输出唤醒信号?

为什么数据表描述使用反向唤醒功能由"12V"供电?

AlexWu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、

    如果 VBAT 短接至 CVDD、则无法使用反向唤醒。
    如果 VBAT 连接到电源、则可以使用反向唤醒。

    此致、

       Quentin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Quentin、

    是的、我们选择连接到电源的 VBAT。但是、让我们困惑的是最低工作电压。

    规格定义为最小5.5V、但测试条件需要12V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、

    "12V 电池"仅参考输入类型。
     使用5V 稳压电源时、不支持此功能。

    请遵循所述的最小和最大电源电压(5.5V 至24V)。  

    此致、

       Quentin