This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25830A-Q1:USB 3.2设计/布局指南?

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25830A-Q1, TUSB542
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1514553/tps25830a-q1-usb-3-2-design-layout-guidelines

器件型号:TPS25830A-Q1
主题中讨论的其他器件: TUSB542

工具/软件:

尊敬的团队:

我们是否有涉及 USB 3.2设计或布局指南的应用手册或任何配套资料? 我找到了一些适用于高速接口的配套资料、但不包括 USB3.2。 提前感谢!

此致、

Jason Maxwell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    TPS25830A-Q1将使用哪个 USB3转接驱动器/多路复用器来进行 USB 3.2通信?

    我经常查阅的 TI 文档是  此处的信号调节器和 USB 集线器高速布局指南应用报告。对于 USB 3.x 协议、必须遵循第2.2节下的表格。 在整个文档中、有非常有用的布局指南  

    阅读本文档后、如果您有任何其他问题、请告诉我。

    谢谢、此致、

    Seong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Seong、

    感谢您提供的信息! 我相信他们将 TUSB542RWQR 用于转接驱动器/多路复用器。 如果有任何后续问题、我会将这些信息发送给您。

    此致、

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jason:

    我很乐意提供帮助。

    请参阅 第10.3.16.5节 TPS25830A-Q1数据表中提供了 有关如何使用 POL 引脚来控制 TUSB542的 SEL 引脚的详细信息。  

    此外、 USB Type-C 规范 R2.4中的表4-4 表明、对于单通道 USB 3.2、VCONN 必须提供1W VCONN、而对于双通道 USB 3.2通信、VCONN 必须提供1.5W。  

    如中所述 第10.3.5节 VCC、VCC_UVLO TPS25830A-Q1数据表中的"在需要 VCONN 支持的应用中、VCC 引脚可由能够至少提供300 mA 的外部5V LDO 进行过驱动。 在该工作模式下、外部 LDO 作为降压低侧开关栅极驱动器的源、以及为内部 VCONN 多路复用器供电。

    请注意、如果使用外部5V LDO 为 VCONN 供电、则必须需要以下时序。 在启用 TPS2583xA-Q1之前无法启用外部 VCONN 电源、在禁用 TPS2583xA-Q1之前必须禁用外部 VCONN。 在实际应用中、客户可以将外部5V LDO 的 EN 和 TPS2583xA-Q1的 EN 连接在一起、以满足时序要求。"  

    然而、尽管有 USB Type-C 规范、但我仍然为客户提供了支持、他们报告说 USB 3通信是成功的、而无需外部驱动 VCC 引脚来提供1W 或1.5W VCONN。 如果客户要构建评估板、请建议他们添加外部 LDO 配置、以便在使用和不使用外部5V 300mA 电源的情况下进行测试。

    我将此主题移至 HSC 桶、因此支持 TUSB542器件的团队可以进一步协助提供 USB 3.2设计/布局指南。

    谢谢、此致、

    Seong