主题中讨论的其他器件: TUSB542
工具/软件:
尊敬的团队:
我们是否有涉及 USB 3.2设计或布局指南的应用手册或任何配套资料? 我找到了一些适用于高速接口的配套资料、但不包括 USB3.2。 提前感谢!
此致、
Jason Maxwell
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
尊敬的团队:
我们是否有涉及 USB 3.2设计或布局指南的应用手册或任何配套资料? 我找到了一些适用于高速接口的配套资料、但不包括 USB3.2。 提前感谢!
此致、
Jason Maxwell
您好 Jason、
TPS25830A-Q1将使用哪个 USB3转接驱动器/多路复用器来进行 USB 3.2通信?
我经常查阅的 TI 文档是 此处的信号调节器和 USB 集线器高速布局指南应用报告。对于 USB 3.x 协议、必须遵循第2.2节下的表格。 在整个文档中、有非常有用的布局指南
阅读本文档后、如果您有任何其他问题、请告诉我。
谢谢、此致、
Seong
尊敬的 Jason:
我很乐意提供帮助。
请参阅 第10.3.16.5节 TPS25830A-Q1数据表中提供了 有关如何使用 POL 引脚来控制 TUSB542的 SEL 引脚的详细信息。
此外、 USB Type-C 规范 R2.4中的表4-4 表明、对于单通道 USB 3.2、VCONN 必须提供1W VCONN、而对于双通道 USB 3.2通信、VCONN 必须提供1.5W。

如中所述 第10.3.5节 VCC、VCC_UVLO TPS25830A-Q1数据表中的"在需要 VCONN 支持的应用中、VCC 引脚可由能够至少提供300 mA 的外部5V LDO 进行过驱动。 在该工作模式下、外部 LDO 作为降压低侧开关栅极驱动器的源、以及为内部 VCONN 多路复用器供电。
请注意、如果使用外部5V LDO 为 VCONN 供电、则必须需要以下时序。 在启用 TPS2583xA-Q1之前无法启用外部 VCONN 电源、在禁用 TPS2583xA-Q1之前必须禁用外部 VCONN。 在实际应用中、客户可以将外部5V LDO 的 EN 和 TPS2583xA-Q1的 EN 连接在一起、以满足时序要求。"
然而、尽管有 USB Type-C 规范、但我仍然为客户提供了支持、他们报告说 USB 3通信是成功的、而无需外部驱动 VCC 引脚来提供1W 或1.5W VCONN。 如果客户要构建评估板、请建议他们添加外部 LDO 配置、以便在使用和不使用外部5V 300mA 电源的情况下进行测试。
我将此主题移至 HSC 桶、因此支持 TUSB542器件的团队可以进一步协助提供 USB 3.2设计/布局指南。
谢谢、此致、
Seong