This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25145:LM25148RGYR FB 调节电压电平

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25145

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1483964/lm25145-lm25145rgyr-fb-regulation-voltage-level

零件号:LM25145

工具/软件:

大家好、我 在一个设计中使用 LM25148RGYR、

在 PCB 上、稳压器 FB 引脚上测得的电压电平在0.8V (容差为+/-1%)范围内为0.83V。 这导致 VR 输出电压为3.42而不是3.3V。  

FB 引脚上出现此较高电压的原因可能是什么? 如何解决相同问题?

VR 电路详细信息:输入电压- 12V;预期输出电压- 3.3V;Rfb1 (上电阻器)= 18k;Rfb2 (下电阻器)= 5.76K。  

谢谢、Dinesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Dinesh、

    看起来您的电阻分压器在理论上具有理想值、可以使您获得3.3V 输出、但似乎这些值可能有点偏离。

    您是否知道所使用的电阻器上的容差是多少? 如果可能、最好将电阻器从电路板上取下、仔细检查阻值以查看它们是否在容差范围内。 您需要器件非常精确、以确保 VOUT 处于所需的范围内。  

    FB 电压和 VOUT 电压比所需的3.3 VOUT 高大约~3.75%、因此您可以尝试使用稍小的上电阻值或稍大的底部电阻值。 通常、我们建议使用较大的电阻器拉取较小的电流、对于3.3VOUT、100k 顶部电阻器和32k 底部电阻器可以很好地工作。

    谢谢、

    Dino Maslic

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。我们会重新检视您的建议。

    设计中的反馈电阻器容差为+/- 1%。
    我将尝试在接触到硬件后从 PCB 取出来测量反馈电阻器。

    但我对 FB 引脚调节仍有疑问。
    无论电阻器容差如何、VR 都应将 FB 引脚调节到0.8V +/-1%、不是吗?

    如果 FB 引脚调节至0.8V、并且 VOUT 较高或较低、则我相信这可能是反馈电阻器值不正确导致的。 因此、我认为在我们的案例中看到的3.42V 似乎与不正确的反馈电阻值不同。

    我的担心是为什么 VR 无法将 FB 引脚调节到0.8V、+/-1%?
    COMP 引脚或 RT 引脚等其他 VR 引脚是否会影响 VOUT 值?

    RT 引脚连接到18.2K 下拉电阻器、在我们的设计中转换为550KHz 的开关频率。  

    谢谢、Dinesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dinesh:

    了解您对 FB 引脚调节为高电平的担忧、我误解了您原来的这方面问题。 让我与我的团队讨论、我会尽快回复您。

    谢谢、

    Dino Maslic

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dinesh:

    您还能给我发送您的 PCB 原理图和布局吗?

    谢谢、

    Dino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dino:  

    请查看下面的 VR 电路原理图和布局。  

    此电路基于 Webench 电路设计报告。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dinesh:

    您能给我发送 PCB 的所有层吗? 您需要查看所有这些内容、以便充分了解您的布局/布线。

    谢谢、

    Dino Maslic

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dino:

    我随附了 VR 区域中所有相关层的 PCB 布局。

    如果您需要更多详细信息、敬请告知。

    谢谢、Dinesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dinesh:

    感谢您发送 PCB 布局。 有问题问您、当器件处于空载与满载状态时、FB 引脚电压是否保持不变?

    谢谢、

    Dino Maslic

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dino:

    我们看到 FB 在标称负载下处于相同的电压电平、目前它可以是1A 到2A 之间的任何值  

    我尚未测试满载情况。  

    谢谢、Dinesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dinesh

    明白了、我会和我团队中的一些成员谈论 此事、并会尽快回复您。

    谢谢、

    Dino Maslic

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dino:

    你对这个问题有什么建议吗?  

    谢谢、Dinesh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dinesh:

    有关该器件的几个问题:

    -你能发送一个示波器捕获设备从0到满负载? 如果可能、显示 SW 节点和电感器电流

    -你在哪里进行 FB 的测量? AT 引脚? 此外、 在哪里探测接地基准?

    谢谢、

    Dino Maslic

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dino:

    我使用万用表和基准接地端测量了引脚处的 FB 电压、该电压非常接近数字接地端。  

    我将尝试通过将 VR 连接到电子负载来捕获示波器中的低负载到满负载波形(FB 引脚、VR 输出电压、电子负载电流、SW 引脚电压)。 获得结果后、我会发布结果。

    但我不确定是否可以捕获 SW 节点和电感器电流测量值。 您是否将  SW 节点电流称为 VR 引脚19 (SW)电流?  

    您是否有任何建议来测量 SW 引脚和电感器电流参数而无需移除 VR 或电感器?  

    谢谢、Dinesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dinesh:

    好的。

    关于探测 SW、这个是引脚19。 您只需探测 BST-SW 电容器的端子以获得 SW 的电压读数、无需电流。  

    遗憾的是、要获得电感器电流、您必须抬起电感器、现在我们仍然只保持 SW 节点电压、如果需要、我可能会再次要求提供电感器电流、以便更好地了解发生的情况。

    谢谢、

    Dino Maslic

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dino:

    以下是供参考的波形。

    通道1 -外部电子负载灌电流

    通道2 - FB 引脚电压(引脚编号 5)

    通道3 - VR 输出电压(预期3.3V)

    通道4 - VR SW 引脚编号19

    除了电子负载灌电流外、PCB 本身可能会消耗0A 至2A 之间的任何电流、我没有准确的读数。  

    波形的测量值也很少以供参考。

    谢谢、Dinesh

    电子负载灌电流- 0A

    电子负载吸收器- 1A

    电子负载吸收器- 2A

    电子负载吸收器- 3A

    电子负载灌电流- 4A

    电子负载吸收器- 5A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dinesh

    感谢您发送波形、我将与我的团队开会并尽快回复您。

    谢谢、

    Dino Maslic

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dino:

    您是否对报告的问题有任何反馈意见?

    谢谢、Dinesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dinesh:

    您是否尝试过电路板上的任何其他装置?

    谢谢、

    Dino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dino:

    我设法检查了其他两个样片板上的 VR 输出电压、其值约为3.31V、符合预期。!

     第一个模块上的 LM25148RGYR VR IC 似乎有问题,你同意吗?

    谢谢、Dinesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dinesh:

    如果您将该器件安装到 LM25145 EVM 上、您是否仍会看到稳压问题?

    谢谢、

    Dino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dino:  

    抱歉、我没有 EVM、因此无法尝试该操作。

    谢谢、Dinesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Dinesh、

    您是否可以替换其中一个具有正常工作器件的电路板上具有较高 FB 电压的器件? 只是尝试排除电路板中的任何问题。

    谢谢、

    Dino Maslic

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dino:

    我看不到更换/更换 VR 部件的可能性。 VR 在其他4个样片板上工作正常、但仅在一个板上不是很准确。  

    目前、我将在一个电路板上假设存在 VR IC 特定问题。  

    谢谢、Dinesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我懂了。