This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM65645-Q1:VIN = 12V、Vout = 5V、负载为0.5A~1.5A、效率高达90%?

Guru**** 2507485 points
Other Parts Discussed in Thread: LM65645-Q1, LM65635EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1514431/lm65645-q1-vin-12v-vout-5v-load-at-0-5a-1-5a-the-efficiency-up-to-90

器件型号:LM65645-Q1
主题中讨论的其他器件: LM65625LM65635EVM

工具/软件:

尊敬的先生:

我想给客户推荐一款60V/3A 直流降压器件、它必须具有小型封装和低热阻、当工作频率为2MHz、Vin = 12V、Vout = 5V、负载为0.5A~1.5A 时、效率高达90%。

LM65645-Q1能否满足此要求? 如果无法做到、您能向我推荐一款器件吗? 谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    使用 LM65625可能会接近您的要求。

    最好获得 TI EVM LM65635EVM 并进行测试。

    您可以替换 EVM 上的 LM65625、并使用 RT 电阻器将其降至2MHz。

    谢谢