Other Parts Discussed in Thread: LM65645-Q1, LM65635EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM65645-Q1 主题中讨论的其他器件: LM65625、 LM65635EVM
工具/软件:
尊敬的先生:
我想给客户推荐一款60V/3A 直流降压器件、它必须具有小型封装和低热阻、当工作频率为2MHz、Vin = 12V、Vout = 5V、负载为0.5A~1.5A 时、效率高达90%。
LM65645-Q1能否满足此要求? 如果无法做到、您能向我推荐一款器件吗? 谢谢!