主题中讨论的其他器件:Tina-TI、
工具/软件:
e2e.ti.com/.../48_2D00_52VDC-20A-1KW-DC_2D00_DC-UCC28950.zip
尊敬的 TI 团队:
我目前正在使用基于 UCC28950的相移全桥(PSFB)转换器、目标是410VDC 输入和50VDC、20A 输出。 我使用了 WEBENCH Power Designer 生成参考电路、然后我在重新创建并在中进行仿真 TINA-TI 。
然而、尽管仔细复制电路并运行瞬态仿真、但我在次级侧看不到任何输出、甚至看不到栅极驱动信号上的开关活动。
我已再次检查:
-
输入电源(410VDC)
-
UCC28950的 VDD 偏置
-
与 OUTA–D、OUTE–F 的连接
-
软启动、RT 和使能配置
-
和负载连接
遗憾的是、仿真不会在输出端产生波形或电压。 我希望 WEBENCH 电路至少能作为基准工作、这一点令人失望。
为了帮助进行故障排除、我附上了我的 TINA-TI 仿真文件(.TSC) 。 如果有人可以回顾并指出我可能缺少的内容、我会非常感激。
提前感谢。