This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:由 WEBENCH 电路仿真的 UCC28950 PSFB 设计无输出

Guru**** 2468610 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28950, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1513505/ucc28950-no-output-from-ucc28950-psfb-design-simulated-from-webench-circuit

零件号:UCC28950
主题中讨论的其他器件:Tina-TI

工具/软件:

e2e.ti.com/.../48_2D00_52VDC-20A-1KW-DC_2D00_DC-UCC28950.zip

尊敬的 TI 团队:

我目前正在使用基于 UCC28950的相移全桥(PSFB)转换器、目标是410VDC 输入和50VDC、20A 输出。 我使用了 WEBENCH Power Designer 生成参考电路、然后我在重新创建并在中进行仿真 TINA-TI

然而、尽管仔细复制电路并运行瞬态仿真、但我在次级侧看不到任何输出、甚至看不到栅极驱动信号上的开关活动。

我已再次检查:

  • 输入电源(410VDC)

  • UCC28950的 VDD 偏置

  • 与 OUTA–D、OUTE–F 的连接

  • 软启动、RT 和使能配置

  • 和负载连接

遗憾的是、仿真不会在输出端产生波形或电压。 我希望 WEBENCH 电路至少能作为基准工作、这一点令人失望。

为了帮助进行故障排除、我附上了我的 TINA-TI 仿真文件(.TSC) 。 如果有人可以回顾并指出我可能缺少的内容、我会非常感激。

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

     

    您的查询将按收到的顺序进行处理。

     

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

     

    为了节省时间、TI 在经过调试和工作的功率级中发布了 Tina 模型和 PSpice 模型。  这是为了在调试过程中节省运行仿真的工程师的时间。

    我建议运行未修改的 Tina 模型、以使用来运行模型、然后在运行仿真时缓慢调整模型、以匹配 Webench 设计。  请注意、您选择的元件应在 Webench 工具建议的+/- 5%范围内。

     

    我有另一个建议。  以下链接将为您提供一份应用手册、其中介绍了使用 UCC28950的 PSFB 的分步设计过程。   该应用手册中还有指向 Excel 设计文件的链接。  此信息可用于仔细检查和调整仿真中的设计组件。

    https://www.ti.com/lit/pdf/slua560

     

    以下链接将带您进入 TINA TI 页面。  这里提供了指向应用手册/技术文档的链接、这些链接也可帮助您完成调试、您可能会觉得这些链接很有用。

    https://www.ti.com/tool/TINA-TI?keyMatch=tina&tisearch=universal_search#tech-docs

     

    此致、

     

    Mike