This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76942:电流精度和死区

Guru**** 2350270 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952, BQ76942
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1510259/bq76942-current-accuracy-and-deadband

器件型号:BQ76942
主题中讨论的其他器件:BQ76952

工具/软件:

它可能涉及的人:

我们使用 BQ76942 / BQ76952作为保护 IC、并使用 ADC 作为 MCU 来计算容量。 我们注意到空闲模式(无充电/放电)下的电流不为零。 如果检测电阻较低、这个问题更严重。

1 Mohm:+/- 23mA

5m Ω:+/--2mA

是否有方法可以消除此电流?

谢谢!

Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chen:

    您使用哪种电流测量?  有 CC1 current()、CC2 current()和 CC3 current()、则可以使用 DASTATUS1~4访问原始24位数据。  我不确定您指的是噪声、您可以看到读数跳动、还是指的是偏移、这样如果您对数据求平均值很长时间、它会与实际电流产生偏移。

    如果问题在于偏移、您可以使用进行调整 Calibration:Current Offset:Board Offset Calibration:Current Offset:Coulomb Counter Offset Samples 数据存储器值。  更多有关这些校准的信息、请参阅 TRM 的电流校准部分。

    如果问题是噪音、有几种方法可以解决这一问题、但请告诉我您指的是哪一种。

    谢谢、

    Terry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Terry:

    感谢您的答复。 更多详细信息:

    1.哪个电流:我们使用的是 CC3 current()。 它是 Cc2()的平均值、报告"错误"电流的可能性较低。

    2.我们认为这不是一个偏移问题,不能通过校准来缓解。 BTW、在校准页面中、我们只能看到以下内容:

    3.对于噪音问题,我们认为,什么方法可以帮助? 您能分享一些细节吗?

    谢谢!

    Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chen:

    我不清楚您是否担心噪声与失调电压和增益之间的关系。

    要确定偏移或增益是否是问题、您应该应用安静的直流电流、然后对器件的许多读数求平均值(可能是几千个)、并在使用多个不同的直流值时确定该结果的精度。  如果此精度引起问题、可以通过修改器件内的增益和偏移参数来解决。  上面显示的只是我们 PC 软件中的一个 GUI、用于帮助简化过程。  您也可以使用您自己的应用电流测量值手动执行此操作、并修改 Calibration:Current:CC Gain Calibration:Current:Capacity Gain 、和 Calibration:Current Offset:Board Offset 相应地进行数据存储器设置。

    如果噪声是一个问题、则可以通过滤波来减少。  您已经在使用 CC3、它会对原始 CC2数据进行更多的均值计算并降低1 σ。  您还可以在 MCU 中进行更多滤波、以进一步减少 Σ。

    如果要检测非常小的电流、最好的方法是使用累积电荷功能。  可以发送 RESET_PASSQ 命令来启动计时器并清除积分、然后运行一段时间、可以是数秒到数小时、然后在某些时候读取累积电荷和时间值、将电荷除以时间、这样可以更好地估算超低电平电流。

    谢谢、

    Terry