This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3481-Q1:LM3481-Q1、用于驱动三个并联变压器

Guru**** 2468610 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3481-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1514082/lm3481-q1-lm3481-q1-to-drive-three-transformers-in-parallel

器件型号:LM3481-Q1

工具/软件:

神父:

客户希望使用 LM3481-Q1来驱动三个并联变压器、从而降低成本。

下面是简化图。

您能否提供建议、说明此解决方案是否可以正常使用? 任何设计指南都非常感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haiwen、

    感谢您使用 e2e 论坛。

    这种方法的问题在于您只能调节一个输出电压(在本例中为 Vo1)。 此电压将被精确调节至23V。
    VO2和 Vo3根本没有调节、所有三个变压器的占空比都是相同的。 因此、一旦 VO2/Vo3上有负载、电压电平将急剧变化。

    只有 Vo1处于23V。 VO2/Vo3可以朝任一方向跑开。

    一般而言、我不推荐这样的应用。
    如果需要三个具有不同负载的23V 输出轨、我建议进行选择  阈值  变压器  范围  输出绕组。
    您仍然仅调节 Vo1、但其他两个输出会间接调节、因为它们都将连接到同一个变压器磁芯。 这意味着 V22/V03上的调节更加严格、电压电平的变化也更小。

    下面是此类具有三个输出的反激式设计的参考设计。
    https://www.ti.com/tool/PMP10725

    此致、
    Niklas