请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS62040 工具/软件:
大家好!
我的客户 考虑使用 TPS62040并具有以下配置。
负载侧的总 Cout 和 Cin 为22uF+23uF=45uF。
有问题吗? 是否有任何电气特性可指示负载容量?
此致、
柳介
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.