This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62040:检查总容量

Guru**** 2468610 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1514116/tps62040-checking-the-total-capacity

器件型号:TPS62040

工具/软件:

大家好!

我的客户 考虑使用 TPS62040并具有以下配置。

负载侧的总 Cout 和 Cin 为22uF+23uF=45uF。

有问题吗? 是否有任何电气特性可指示负载容量?

此致、

柳介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ryusuke、

    这是一个相当旧的器件、没有最大 Cout 的规格。 原理图上的输出电容器应该没有问题。  

    此致、

    Zakir