Other Parts Discussed in Thread: TLV61047
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLV61047EVM 主题中讨论的其他器件:TLV61047
工具/软件:
TLV61047评估模块
如果我更换595-TLV61047EVM-038上的以下器件、输出是否会为+24V?
输入电压+12V
R2 1 Ω
R3 100k Ω
长10 μ H
此致、
Umino