This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV61047EVM:输入+12V、输出+24V

Guru**** 2608865 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV61047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1513487/tlv61047evm-input-12v-output-24v

器件型号:TLV61047EVM
主题中讨论的其他器件:TLV61047

工具/软件:

TLV61047评估模块

如果我更换595-TLV61047EVM-038上的以下器件、输出是否会为+24V?
输入电压+12V


R2 1 Ω
R3 100k Ω
长10 μ H

此致、

Umino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我计算错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    上述内容将关闭。
    我想问一个有关航运的新问题。
    TLV61047DDCR 缺货、但您能告诉我下一个预计发货日期吗?

    www.ti.com/.../TLV61047DDCR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您是否联系 TI FAE 或 TSE? 他们可以帮助您解决这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    我将 联系 TI FAE 或 TSE。

    我将关闭此案例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 谢谢你。