This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65219:TPS6521904RSMR:冷启动后无输出或 GPO2活动

Guru**** 2468610 points
Other Parts Discussed in Thread: AM623

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1513360/tps65219-tps6521904rsmr-no-output-or-gpo2-activity-after-cold-start

器件型号:TPS65219
主题:AM623中讨论的其他器件

工具/软件:

您好专家、

我们的定制电路板提供 TPS6521904RSMR 器件型号、可处理 AM623 CPU 和 DDR4存储器的电力输送。  

VSYS 为3.8V。 LDO1和 LDO2未使用。 PIN25 EN/PB/VSENSE 上拉至 VSYS。 GPO2也上拉至 VSYS。 我们使用 PROC142A1 (002)原理图作为参考、因此其余部分几乎与评估板设计相匹配。  

冷启动后、VSYS 保持稳定在3V8。 但是、没有任何降压转换器或 LDO 的输出。 GPO2上无活动(上电序列中的第一个事件)。

封装尺寸(焊盘、掩膜、粘贴)与数据表中建议的焊盘图案相匹配-我们可以通过移除元件再次验证这一点、但希望先听到您的选项。

我们还读取所有寄存器、一切似乎都正常、请参阅下面的寄存器值。 FSD 将按预期启用。 它确实指示 Buck2上存在一些残余电压(1V8)。 我们怀疑它来自 I2C 破解-不知道它是否实时读取 FB 引脚、但当馈送 VSYS 时、电源轨本身会保持低电平、而没有外部 I2C 访问。  

0x2b:0x82
0x2C:0x00
0x2D:0x00
0x2E:0x00
0x2F:0x00
0x30:0x00
0x31:0x02
0x32:0x00

任何想法或建议都将受到欢迎、如果您需要更多信息、请告知我。

谢谢你

乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、George、

    感谢您联系 e2e。

    感谢您使用 E2E。 TPS65219x PMIC 执行两次残余电压(RV)检查。 第一个发生在上电序列开始之前、第二个发生在上电序列期间(就在每个电源轨开启之前)。 如果任何 PMIC 电源轨的残余电压高于 SCG 阈值、PMIC 会尝试对电压进行放电、但在某些情况下、这不是残余电压、而是在 PMIC 输出端主动强制施加的反馈电压。 如果 PMIC 无法对残余电压放电、它会中止时序。

    在您的应用中、Buck2上的电压会阻止 PMIC 开启。

    Sathish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sathish、

    感谢您的详细说明。 我们已解决该问题、您的猜测是准确的。  

    根本原因是 以太网 PHY。 在3V3上升后、它会对1.8V 进行反馈。

    谢谢、

    乔治