主题:AM623中讨论的其他器件
工具/软件:
您好专家、
我们的定制电路板提供 TPS6521904RSMR 器件型号、可处理 AM623 CPU 和 DDR4存储器的电力输送。
VSYS 为3.8V。 LDO1和 LDO2未使用。 PIN25 EN/PB/VSENSE 上拉至 VSYS。 GPO2也上拉至 VSYS。 我们使用 PROC142A1 (002)原理图作为参考、因此其余部分几乎与评估板设计相匹配。
冷启动后、VSYS 保持稳定在3V8。 但是、没有任何降压转换器或 LDO 的输出。 GPO2上无活动(上电序列中的第一个事件)。
封装尺寸(焊盘、掩膜、粘贴)与数据表中建议的焊盘图案相匹配-我们可以通过移除元件再次验证这一点、但希望先听到您的选项。
我们还读取所有寄存器、一切似乎都正常、请参阅下面的寄存器值。 FSD 将按预期启用。 它确实指示 Buck2上存在一些残余电压(1V8)。 我们怀疑它来自 I2C 破解-不知道它是否实时读取 FB 引脚、但当馈送 VSYS 时、电源轨本身会保持低电平、而没有外部 I2C 访问。
0x2b:0x82
0x2C:0x00
0x2D:0x00
0x2E:0x00
0x2F:0x00
0x30:0x00
0x31:0x02
0x32:0x00
任何想法或建议都将受到欢迎、如果您需要更多信息、请告知我。
谢谢你
乔治