This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM84338:是否可以使用反相降压/升压(+9V 输入转换为-2.8V 200mA 输出)

Guru**** 2766165 points

Other Parts Discussed in Thread: TPSM84338

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1511671/tpsm84338-is-it-possible-to-use-inverting-buck-boost-9v-input-to--2-8v-200ma-output

器件型号:TPSM84338

工具/软件:

尊敬的专家:

我的客户正在考虑在+9V 输入和-2.8V 200mA 输出的条件下使用 TPSM84338。

您能否告诉我、  是否可以在这些条件下使用 TPSM84338?

感谢您提前提供的大力帮助。

此致、

Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinichi:  

    [报价 userid="119143" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1511671/tpsm84338-is-it-possible-to-use-inverting-buck-boost-9v-input-to--2-8v-200ma-output

    我的客户正在考虑在+9V 输入和-2.8V 200mA 输出的条件下使用 TPSM84338。

    您能否告诉我、  是否可以在这些条件下使用 TPSM84338?

    [/报价]

    您可以很好地将此器件用于上述配置。 希望您了解多个 可用于实现相同功能的应用手册。

    此致、

    Gautam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gautam:

    感谢您的答复。

    我将与客户分享您的答案。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi