请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPSM84338 工具/软件:
尊敬的专家:
我的客户正在考虑在+9V 输入和-2.8V 200mA 输出的条件下使用 TPSM84338。
您能否告诉我、 是否可以在这些条件下使用 TPSM84338?
感谢您提前提供的大力帮助。
此致、
Shinichi
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Shinichi:
[报价 userid="119143" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1511671/tpsm84338-is-it-possible-to-use-inverting-buck-boost-9v-input-to--2-8v-200ma-output我的客户正在考虑在+9V 输入和-2.8V 200mA 输出的条件下使用 TPSM84338。
您能否告诉我、 是否可以在这些条件下使用 TPSM84338?
[/报价]您可以很好地将此器件用于上述配置。 希望您了解多个 可用于实现相同功能的应用手册。
此致、
Gautam