Other Parts Discussed in Thread: TLV431, TL431, LMV431, TLV803E, TLVH431, LM25037, TL331B
主题中讨论的其他器件:LMV431、 TLV803E、TLV431、 TLVH431、TL431、 LM25037、 TL331B
工具/软件:
您好!
我想使用 LMV431作为比较器。 我的问题是:当 REF < 1.24V 时(即输出处于高逻辑电平时)、有多少电流流过阴极?
我创建了一个快速示例电路来说明我的问题。 
如果没有电流流过阴极、则可以在 R4上测量一半的电源电压。
但是、一些电流确实流经阴极、从而改变 R4上的压降。
如果我正确理解数据表、这可能是"调节的最小阴极电流"、通常是55 µA 。
请帮助我澄清这个问题。