This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV431A:当输出处于高逻辑电平时、比较器配置中的阴极电流是多少?

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV431, TL431, LMV431, TLV803E, TLVH431, LM25037, TL331B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1512036/lmv431a-what-is-the-cathode-current-in-a-comparator-configuration-when-the-output-is-at-a-high-logic-level

器件型号:LMV431A
主题中讨论的其他器件:LMV431TLV803E、TLV431、 TLVH431、TL431、 LM25037TL331B

工具/软件:

您好!

使用 LMV431作为比较器。 我的问题是:当 REF <  1.24V 时(输出处于逻辑电平时)、多少电流阴极?
创建了一个快速示例电路说明我的问题。

如果没有电流流阴极、可以 R4上测量一半的电源电压。
但是、一些电流确实流经阴极、从而改变 R4上的压降。

如果正确理解数据表、可能"调节的最小阴极电流"、通常是55 µA 
帮助澄清这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Istvan:

    感谢您的提问!

    首先、我建议考虑为此类应用使用电压监控器。 TLV803E 是可以实现此类功能的简单电压监控器的一个示例。

    https://www.ti.com/product/TLV803E

    此外、遗憾的是、我们没有 LMV431的此漏电流信息。 但是、TLVH431和 TLV431并联基准(也具有1.24V 内部基准)确实存在该图。

    我希望这对您有所帮助!

    此致、

    Andrew Li

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复! 同时、我决定不使用 TL431解决方案、因为没有关于阴极电流的具体信息。 我正在设计 LM25037具有迟滞功能的 OVLO 电路。 我将使用可控制 LM25037 UVLO 引脚的 OVLO 电路扩展 LM25037的 UVLO 电路。
    对于此任务、我选择了 TL331B、但遗憾的是、它需要外部基准。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Istvan:

    感谢您的更新!

    如果您没有其他问题、我将关闭此主题。 要重新打开此主题、只需回复此消息!

    此致、

    Andrew Li