Other Parts Discussed in Thread: BQ25751, BQ25758A
Thread 中讨论的其他器件:BQ25751、 BQ25758A
工具/软件:
你(们)好
我有一个关于 充电对接(蓝块)的项目. 我的方框图如下所示
有一个适配器电源20V 到坞站,然后我们可以把平板电脑放在坞站进行充电

我 想确保如何连接充电器 IC BQ25751的 VIN 侧和 VBAT 侧
下面的方块 diagra 怎么样,是正确的吗? `s 错误,请分享一个正确的方框图,谢谢

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: BQ25751, BQ25758A
工具/软件:
你(们)好
我有一个关于 充电对接(蓝块)的项目. 我的方框图如下所示
有一个适配器电源20V 到坞站,然后我们可以把平板电脑放在坞站进行充电

我 想确保如何连接充电器 IC BQ25751的 VIN 侧和 VBAT 侧
下面的方块 diagra 怎么样,是正确的吗? `s 错误,请分享一个正确的方框图,谢谢

您好、Sky、
我对应用感到困惑。 客户似乎需要直流/直流转换器来连接平板电脑。
BQ25751是一款铅酸电池充电器。 此应用是否配备电池? 您指的是 BQ25758A? BQ25758A 是一款可支持20V 输入和5/9/15/20V 输出的直流/直流转换器。
如果您的系统参考的是 BQ25758A、TPS 器件和 BQ 器件将需要交换。
此致、
Ethan Galloway