This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25751EVM:具有直流插孔输入的 TPS25751EVM 电路板

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25751, BQ25758A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1512973/tps25751evm-tps25751evm-board-with-dc-jack-input

器件型号:TPS25751EVM
Thread 中讨论的其他器件:BQ25751BQ25758A

工具/软件:

你(们)好

我有一个关于 充电对接(蓝块)的项目. 我的方框图如下所示

有一个适配器电源20V 到坞站,然后我们可以把平板电脑放在坞站进行充电

我 想确保如何连接充电器 IC BQ25751的 VIN 侧和 VBAT 侧

下面的方块 diagra 怎么样,是正确的吗?  `s 错误,请分享一个正确的方框图,谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们尝试使用以下捕获的 BD、我们发现 Type-C 连接器的 VBUS   上下偏置0~5V 、不能稳定为n`t 5V

    你对这种情况有什么想法吗?

    `s、适配器是直流输入适配器、不是 Type-C 适配器。   

    快速购买

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sky:  

    感谢您联系我们!

    从 PD 的角度来看、这是一个仅供电方应用、对吗? (即 USB-C 端口将仅作为供电方?)。  

    我将在 BQ 团队中循环工作、以进一步协助 BQ 输入适配器。  

    此致、  

    Aya Khedr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,这是一个仅供源的对接。请让他回复我 Asps,谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sky、

    我对应用感到困惑。 客户似乎需要直流/直流转换器来连接平板电脑。

    BQ25751是一款铅酸电池充电器。 此应用是否配备电池? 您指的是 BQ25758A? BQ25758A 是一款可支持20V 输入和5/9/15/20V 输出的直流/直流转换器。

    如果您的系统参考的是 BQ25758A、TPS 器件和 BQ 器件将需要交换。

    此致、
    Ethan Galloway