Other Parts Discussed in Thread: TPS23754, TPS23756
主题: TPS23756中讨论的其他器件
工具/软件:
TI 您好:
我计划使用一个 PoE PD 控制器、该控制器需要支持高达4级的功率、我查看了 TPS23754和 TPS23756之间的差异、在数据表中、我发现只有转换器启动电压不同。
我需要您的帮助以阐明以下 Qs:
1.这个"转换器启动电压"是指 VDD1与 RTN 之间的 V? 对于23754转换器、如果 VDD1-RTN > 15V、而对于23756、它是9V、对吧?
2.我目前的理解是, 只有当我使用外部适配器与 POE 电源并联时,我才需要考虑转换器的 启动电压,如 SCH 在数据表中所示,如果我只使用 PoE ,我不需要考虑转换器的启动电压,因为当协商完成时 PoE 电源总是>15V,对吗?

TPS23756与 TPS23754之间是否有其他区别? 如果我仅使用 PoE 电源输入、TPS23754和 TPS23756会彼此直接替换、对吧?
谢谢。