This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23754:TPS23756与 TPS23754之间的差异

Guru**** 2514585 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23754, TPS23756

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1513564/tps23754-differences-between-tps23756-and-tps23754

器件型号:TPS23754
主题: TPS23756中讨论的其他器件

工具/软件:

TI 您好:

    我计划使用一个 PoE PD 控制器、该控制器需要支持高达4级的功率、我查看了 TPS23754和 TPS23756之间的差异、在数据表中、我发现只有转换器启动电压不同。

    我需要您的帮助以阐明以下 Qs:

    1.这个"转换器启动电压"是指 VDD1与 RTN 之间的 V? 对于23754转换器、如果 VDD1-RTN > 15V、而对于23756、它是9V、对吧?

    2.我目前的理解是, 只有当我使用外部适配器与 POE 电源并联时,我才需要考虑转换器的 启动电压,如 SCH 在数据表中所示,如果我只使用 PoE ,我不需要考虑转换器的启动电压,因为当协商完成时 PoE 电源总是>15V,对吗?

     

    TPS23756与 TPS23754之间是否有其他区别? 如果我仅使用 PoE 电源输入、TPS23754和 TPS23756会彼此直接替换、对吧?

    谢谢。

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    UVLO-RTN Vc 是不同的。

    TPS23754具有15V Vc UVLO;TPS23756具有9V Vc UVLO。 具有较低 Vc UVLO 的 TPS23756适用于低压直流适配器外壳。

    如果 Vc 的 UVLO 能够同时满足这两者的要求、则可以直接替代它们。  

    此致、

    DIAN