This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988DK:TPS65988D:通过 I2C 加载 TPS65988D 上的配置

Guru**** 2468610 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65988

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1501083/tps65988dk-tps65988d-loading-configuration-on-tps65988d-over-i2c

部件号:TPS65988DK
Thread 中讨论的其他器件:TPS65988

工具/软件:

您好、TI 人

在 OUT 设计中、、我们希望获得20V 电压。 请参阅 TPS65987D:不带外部闪存的 TPS65987D 定制电路板-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

我们检查了每个命令返回的状态、发现没有错误;补丁下载已经完成。 但 TPS65988不能按预期工作。

一旦我们发送"Gaid",它就会 重置。

我们设置的引导 MDoe 引脚搭接: SPI_POCI : 0 ADCIN1DIV:0.32  

GUI 项目: e2e.ti.com/.../65988.pjt

是因为我们的 GUI 配置有问题、还是缺少指令。

您能为我们解答吗、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    感谢您联系我们!

    我们将在周四之前回顾并提供反馈意见。  

    此致、  

    Aya Khedr  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

      我们现在可以实现所需的电压。

      通过 I2C 加载贴片后、我们需要拔下并重新插入 Type-C 电缆、以触发电压重新协商。 但是、这需要通过另一个 USB 端口或其他方式保持为 TPS65988供电。

      此物理拔下/重新拔插步骤是否必需?

      是否有其他方法可以在不物理拔下 Type-C 电缆的情况下重新协商电压? 我已经尝试了 Gaid 和 GAID 命令、但它们重置了所有配置。 我也尝试了 HRST 和 CRST、但控制器拒绝了它们。

      如果从 SPI 闪存获取补丁、工作原理是什么?

    最棒的问候!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    感谢您的更新。 我明天会回来的。  

    此致、  

    Aya Khedr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    期待您的答复。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    您能否在加载补丁捆绑包时提供 I2C 日志? 我可以在一周结束前查看并提供反馈。  

    此致、  

    Aya Khedr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../65988.ce2e.ti.com/.../2287.pjte2e.ti.com/.../65988.txt

    我注意到 PTCc 返回值中的 Byte3无效、PTCq 中的 Byte13报告"应用程序配置修补程序错误!" 然而,我遇到了另一篇文章,指出这个字节13在 PTCq 实际上并不是一个错误。 感谢您的帮助!

    TPS65987D:在 TPS65987D 上加载配置-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    感谢您提供日志。 我将在一周结束或下周初查看并向您提供反馈。  

    此致、  

    Aya Khedr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    我注意到 PTCc 返回值中的 Byte3无效、并且 PTCq 中的 Byte13报告"应用程序配置修补程序错误!" 然而,我遇到了另一篇文章,指出这个字节13在 PTCq 实际上并不是一个错误。 感谢您的帮助!

    您在此处的理解是正确的!

    此致、  

    Aya Khedr