请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ26501 工具/软件:
您好
我希望通过添加比当前使用的电压读数(例如库仑计)更好的充电状态估算、来改进单节1.2V 镍氢电池系统。 我无法在您的产品范围内找到适合我需求的设备。 我发现最接近的是 BQ26501、但这似乎适用于锂离子电池、而不是镍氢电池。 您是否有任何适用于单节1节1.2V 镍氢电池应用的电量监测计/电量监测计/库仑计 IC? 我可以从下游升压转换器为芯片的 VCC 提供3V3。
提前感谢您!