This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ26501:兼容镍氢电池的单节库仑计

Guru**** 2644665 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ26501

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1513779/bq26501-single-cell-nimh-compatible-coulomb-counter

器件型号:BQ26501

工具/软件:

您好Slight smile

我希望通过添加比当前使用的电压读数(例如库仑计)更好的充电状态估算、来改进单节1.2V 镍氢电池系统。 我无法在您的产品范围内找到适合我需求的设备。 我发现最接近的是 BQ26501、但这似乎适用于锂离子电池、而不是镍氢电池。 您是否有任何适用于单节1节1.2V 镍氢电池应用的电量监测计/电量监测计/库仑计 IC? 我可以从下游升压转换器为芯片的 VCC 提供3V3。

提前感谢您!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Angus、

    遗憾的是、我们不提供符合您需求的 IC。

    此致、

    Adrian