This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65994AD:交叉开关命令

Guru**** 2473260 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65994AD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1513236/tps65994ad-crossbar-command

器件型号:TPS65994AD
《主题》中讨论的其他器件:TPS65993TPS65994

工具/软件:

我遵循使用 TPS65994AD + PS8830的 AMD FP7 CRB 参考工程(105-D59700-00A)。 我使用"TPS65993_4应用程序自定义6.4.32"创建了 PD 固件。

插入 USB 记忆棒后、PD (通过 I2C3)轮询"I2C 目标/SoC"的状态三次(间隔为100ms)。

但问题是、缺少包含"crossover 命令"的写入请求(来自 PD)。

我想问一下、使用此版本的"应用程序自定义"工具、是否可以创建适用于此配置的 TPS65994AD + PS8830 PD FW?

此致

Tomasz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    所有 AMD 设计都不应使用 TPS65994。 有关使用哪款器件的信息、请联系您当地的 TI 联系人。

    此致