请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65994AD 《主题》中讨论的其他器件:TPS65993、 TPS65994
工具/软件:
我遵循使用 TPS65994AD + PS8830的 AMD FP7 CRB 参考工程(105-D59700-00A)。 我使用"TPS65993_4应用程序自定义6.4.32"创建了 PD 固件。
插入 USB 记忆棒后、PD (通过 I2C3)轮询"I2C 目标/SoC"的状态三次(间隔为100ms)。
但问题是、缺少包含"crossover 命令"的写入请求(来自 PD)。
我想问一下、使用此版本的"应用程序自定义"工具、是否可以创建适用于此配置的 TPS65994AD + PS8830 PD FW?
此致
Tomasz