This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25751:推荐的直流/直流设计。

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65987D, TPS25751, TPS55288, BQ25756

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1499206/tps25751-recommended-dcdc

器件型号:TPS25751
Thread 中讨论的其他器件: TPS55288、TPS65987D、 TPS65987BQ25756

工具/软件:

您好的团队、

我想使用 TPS25751作为29W 系统的源器件。
对于可在5V 至20V 电压范围内控制的直流/直流、您有任何建议吗? (VIN:24V)

BR、
Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

      我们通常建议在 GUI 中找到充电器。

    https://dev.ti.com/gallery/view/USBPD/USBCPD_Application_Customization_Tool /ver/1.0.2/

    目前、我们没有任何仅供参考的源代码。  虽然目前不建议这样做、但您可以使用微控制器来利用来自 PD 控制器的信息来控制直流/直流转换器。

    此致、
    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、

    这是否意味着电源只能输出5V 电压?
    我不认为、那么、您能告诉我、当我想输出30W 功率时、最佳方法是什么?

    然后、您能告诉我为什么不推荐使用 MCU 控制吗?

    BR、
    Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    这是否意味着电源只能输出5V 电压?

    这是最有可能成功的解决方案。

    我不这么认为、所以您能告诉我、我想输出30W 的最佳方法是什么?

    始终确保端口伙伴为受电方。  请勿连接供电方、也不要连接 DRP。

    然后、您能告诉我为什么不建议使用 MCU 控件吗?

    为了成功满足合规性要求、从 MCU 配置直流/直流转换器到 PD 控制器发送 PS_RDY (这会提醒远端、它现在可以消耗电流)之间的时序非常难控制。

    此致、
    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、

    TPS25751是否是 PD 控制器、但在仅用作供电方时、5V3A 是包含外设元件的理想解决方案?

    BR、
    Kengo,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    TPS25751是否是 PD 控制器、但仅用作供电方时、5V3A 是包含外设组件的理想解决方案?

    对于 USBC-USBC PD、这是最佳(唯一)解决方案。  请参阅 EVM、它使用 LM76005RNPR 来提供5V 电压。   

    https://www.ti.com/lit/ug/slvucp9a/slvucp9a.pdf

    此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、

    您建议使用降压直流/直流转换器来灌入5V/3A 电流。
    请告诉我、该解决方案可在拉电流条件下输出30W 的功率。

    BR、
    Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kengo:

    正如 Chris Sterzik 所述、TPS25751当前未配置为支持大于5V/3A (15W)的仅供电配置。 此时对于此类应用、不建议使用直流/直流转换器。

    正如 Chris 提到的、这是我们电流控制方案的限制造成的、目前我们不支持 EC/MCU 控制。

    遗憾的是、此时您可能需要寻找不同的 PD 控制器。 我们计划在未来几代的 PD 控制器中仅支持源代码、但目前我们没有办法。

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris、

    感谢您发送编修。
    我想谈谈 E2E 私人信息、即关于这个问题的内容。
    我想在一封私人消息中详细了解您为何不支持外部直流/直流转换器。
    我将 TPS55288用于 tps65987D、相信 TPS25751可以采用相同的方式使用。

    此参考设计可实现双向充电。
    https://www.ti.com/tool/PMP41062

    BR、
    Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    [报价 userid="374182" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1499206/tps25751-recommended-dcdc/5812739 #5812739"]我想详细了解为什么您不支持外部直流/直流转换器。

    支持的外部直流/直流转换器仅限于 GUI 中的直流/直流转换器。  在 TPS65987 GUI 中、可配置用于控制直流/直流转换器的 I2C 事件。  在 TPS25751 GUI 中、这些问题是固定的。  

    该参考设计可实现双向充电。

    没错。  请确认是仅需要供电、还是 DRP 是可接受的解决方案。  此外、请注意、参考设计中的 BQ25756是 GUI 中列出的直流/直流器件之一。

    请注意、仅来源问题与电池电量耗尽有关。  当未施加 VIN3V3时、TPS25751会自动充当受电方。  可以使用 ADCINx 引脚来配置电池无电运行时的电源路径状态、但是 PD 本身将提供 Rd 电阻器、并使用 VBUS 的电源来读取和应用 ADCIN 设置。  我强烈建议您了解电池电量耗尽以及对建议的潜在影响。

    此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、

    感谢您发送编修。

    支持的外部直流/直流转换器仅限于 GUI 中的这些直流/直流转换器。  在 TPS65987 GUI 中、可配置用于控制直流/直流转换器的 I2C 事件。  在 TPS25751 GUI 中、这些问题是固定的。  [/报价]

    您是否说 tps25751无法使用寄存器(而不是 GUI)控制外部直流/直流转换器?

    我强烈建议您了解电池电量耗尽以及您的建议可能产生的影响。

    我明白了。
    但 我想以某种方式实现源的可变输出。
    是否可以通过为 BQ 提供作为电池的伪电压来控制 BQ?

    BR、
    Kengo

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您是否认为 tps25751无法通过寄存器(而不是 GUI)控制外部直流/直流转换器?

    TPS25751通过 I2C 写入寄存器来控制 BQ 器件。

    是否可以通过为 BQ 提供作为电池的伪电压来控制 BQ?

    我不熟悉通过输入电压控制 BQ 的方法。  请创建有关 BQ 器件的新主题。

    此致、
    Chris