This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS552882:开关频率不稳定并损坏 IC

Guru**** 2473260 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS552882

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1512607/tps552882-unstable-switching-frequency-and-damage-ic

部件号:TPS552882

工具/软件:

您好的团队、

有些应用问题需要您的帮助。 我将原理图和布局离线发送。

VIN (VSYS)来自电池充电器、范围为 8.4V~ 12.45V。

VOUT 为9.36V

TPS552882无系统负载。

电池正在充电时会发现此问题。 VSYS 的电压范围为8.4V、增加到9.6V、甚至是9.9V。 在9.6V~9.9V 期间、他们会发现此问题。

发生问题时、客户可能会发现运行异常、例如可闻噪声。   当我们使用全新的 IC 时、噪声将消失。 IC 似乎已损坏。

但如果这个过程再次执行、就可以找到它。

此外、他们还可能会发现开关频率异常。 我们在 SCH 中设置 FPWM 400kHz、但我们可以在200kHz~700kHz 中找到。

e2e.ti.com/.../293.1349KHz.jfif

e2e.ti.com/.../567.2533KHz.jfif

e2e.ti.com/.../742.746KHz.jfif

我们还提供休息时间。

请让我们知道我们可以尝试什么。

我们还捕获波形。 您可以看到 VSYS 何时开始下降。 TPS552882进入升压模式、但输出电压高达23V。 它应该保持9.36V?

谢谢、

Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Leo、

    感谢您的联系。

    由于带宽限制、我们将研究此问题并明天回复您。

    BRS、

    布莱斯